This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210BRHBT

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928160/tusb1210-tusb1210brhbt

器件型号:TUSB1210

您好!

在设置和保持测量方面、我找不到 USB 接口时钟输入和时钟输出模式的时序波形。 当数据输出或下一个时钟周期上升沿时、是否在同一时钟边沿测量设置和保持时间时序、请提供建议。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Zhou:

    感谢大家分享时序图、这有助于我执行时序分析。

    我还有一个与同一器件相关的问题。 根据数据表中显示的应用图、VBUS 被连接至针对 ULPI 输入时钟模式的外部电源并且直接连接至 ULPI 输出时钟模式下的 USB 连接器。 我们是否需要在设计中遵循相同的连接? 请确认。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Zhou:

    抱歉、我没有再添加一个问题、我将仅考虑数据表中提到的时序参数、我将忽略您在上一个主题中分享的时序波形快照中提到的时序详细信息。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Zhou:

    很抱歉、询问有关时序波形的更多详细信息、能否帮助我了解设置和保持时序是在相同的时钟边沿(数据输出发生的位置)还是在接收端的下一个时钟上升沿测量 我在网站上看到一些应用手册某些器件的设置时间是在下一个时钟上升沿测量的、但保持时间是在相同的时钟上升沿测量的、因此我感到困惑。 请提供建议。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:对于 VBUS 连接、如果是 Ofr 主机或 OTG、则需要 Vbus 开关来控制 Vbus。

    2:对于设置/保持时间、您可以在不同的时钟边沿进行测量。 在测量期间、您将在每个边沿移动数据、直到找到设置或保持时间失败