This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS302:SN65LVDS302ZXHR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193889/sn65lvds302-sn65lvds302zxhr

器件型号:SN65LVDS302

在之前的设计中、我们使用了 SN65LVDS308ZQCR

现在  、它已停产。

是否可以使用具有相同配置的 SN65LVDS302ZXHR

  如果我使用  SN65LVDS302ZXHR、如果需要进行任何软件更改、您能符合吗?

 SN65LVDS302ZXHR 具有额外的引脚 LS0、nLS1CPOL、 CPE、SWa'引脚我需要如何配置 这些引脚 来保持与旧芯片一样的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SN65LVDS302、它具有与 SN65LVDS308相似的功能。

    谢谢

    David