This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:能否使用重定时器同步到时钟?

Guru**** 2536740 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928245/ds280df810-can-i-use-a-retimer-to-synchronize-to-a-clock

器件型号:DS280DF810

我需要将4个数据通道(12.5Gbps)的时间重设为时钟(12.5GHz)。 我的解决方案是通过 DS280DF810重定时器馈送数据和时钟。

是否有任何方法使时钟成为其他时钟应对齐的"主"信号?

能否改变一条通道相对于其他通道的重要性?

我需要数据与上升时钟保持一致、是否有方法确保它与上升而不是下降保持一致?

校准期间将移动时钟、我也需要所有数据通道移动。

谢谢、

Marc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    DS280DF810重定时器实现了一个无基准 CDR、这意味着它从输入数据中恢复时钟、然后使用它来输出时钟的重定时版本。 此外、每个重定时器通道都是独立的。 因此、我不认为  DS280DF810可用于数据通道同步至您请求的某些参考时钟

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师