This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:与 TLK2501兼容?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928462/tlk2711-sp-compatibility-with-tlk2501

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件:TLK2501

尊敬的团队:

TLK2711-SP 是否与 TLK2501兼容-这意味着它们是否可以相互通信?

我们是否可以在一个板上安装 TLK2711-SP、在另一个板上安装 TLK2501以进行数据传输?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这两个器件完全兼容、可以链接在一起。

    因此、

    Rodrigo Natal