This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:我们能否使用复位来模拟拔下网络电缆的状态

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928354/dp83848i-can-we-use-reset-to-simulate-the-state-of-unplugging-the-network-cable

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户正在使用多个 DP83848I 芯片+一个 FPGA 作为闭环系统进行连接、 他们需要测试系统是否能够识别出一根网络电缆插入并导致系统闭环断开的状态、以便他们需要一种软件方法来模拟拔下网络电缆的状态。

复位是否能够完全模拟拔下网络电缆的状态?  

感谢您的支持。

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、  

    您能否详细说明一下完全模拟拔下网络电缆的状态是什么意思? 将设备保持在复位或断电模式将导致通过网络电缆的链路断开。  

    将 DP83848I 置于断电模式将是一种更好的仿真、因为您仍可以访问 PHY 寄存器设置。  

    此致、
    Justin