This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:TI 的100M PHY 模型具有更高的成本效益,并且在市场上得到了最广泛的使用?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928230/dp83848c-ti-s-100m-phy-model-is-more-cost-effective-and-is-the-most-widely-used-on-the-market

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件:DP83825IDP83826E

设计

TI 的100M PHY 模型更具成本效益,而且在市场上的应用最广泛?
DP83848芯片的功耗相对较高、比 Microchip 的 KSZ8081RNB 高大约100mW。 您对此进行了比较吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83848是稳健的工业和恶劣环境以太网应用的领导者。 但是、新的 TI 参考设计 DP83825I 和 DP83826E 被开发成工业和商业应用中具有极高成本效益的低功耗解决方案。  

    此致、
    Justin