This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:RS232传输至 RS485接口

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194010/trs3232e-rs232-transfer-to-rs485-interface

器件型号:TRS3232E
主题中讨论的其他器件:THVD1426THVD1406

您好!

感谢 Plesae、他建议您是否有任何设备来实现 RS232转 RS485接口、或者是否有任何解决方案可以实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有单个器件。

    您必须将 RS-232和 RS-485收发器组合在一起。 RS-232协议不能为您提供控制 RS-485发送器 DE 输入的机制、因此您必须使用具有自动方向控制功能的收发器(THVD1406/THVD1426)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 是正确的、但 TI 正在开发一款将于今年晚些时候发布的多协议器件。 客户项目的时间表是什么?

    此致、

    Eric Hackett