This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI v2.1重定时器或转接驱动器解决方案

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928423/tmds181-hdmi-v2-1-re-timer-or-re-driver-solutions

您好、Sirs、

我的客户正在寻找 HDMI v2.1解决方案。
我是否可以知道有任何用于 HDMI 2.1的重定时器或转接驱动器解决方案、BW 需求>= 12Gbps。
如有、请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有 HDMI2.1转接驱动器/重定时器解决方案。

    谢谢

    David