This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84的问题

Guru**** 2929050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192585/sn65dsi84-questions-of-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

尊敬的团队:

我是否可以询问我们是否要将 sn65dsi84时钟源更改为 MIPI、但目前没有屏幕输出、是否有任何地方可以检查问题?

i2cget -f -y 8 0x2D 0x0a
0x85
i2cget -f -y 8 0x2D 0x0B
0x28

寄存器0xA、0xb 的当前设置与此类似。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    您能否分享视频面板规格?  

    您使用的 DSI_CLK 频率是多少? 您是否遵循数据表表表表7-2中指定的正确电源序列?  

    从参考时钟切换到 DSI 时钟时、您是否切换了 PLL_EN、然后切换了 SOFT_RESET 位?  

    我们通常建议用户使用参考时钟代替 DSI CLK、因为参考时钟往往提供比 DSI CLK 更干净的时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您使用的 DSI_CLK 频率是多少? 您是否遵循数据表表表表7-2中指定的正确电源序列?

    [ans]
    软复位位位位0x09为1
    2.将0x0D 设置为0
    3.配置 DSI 时钟
    4.将0x0D 设置为1

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    您是否使用 DSI 调谐器生成了 DSI CLK? 测试模式是否起作用?  

    e2e.ti.com/.../3554.DSI-Tuner-2.1.zip

    在 DSI CLK 中、您能否探测 DSI CLK 并验证 DSI CLK 是否处于 HS 连续模式?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。  

    该工具是否要使用 EVB 进行测试?

    目前、可以使用参考时钟、但是否需要测量 DSI 时钟?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    该工具是独立工具、不一定与 EVB 绑定。 您可以使用它根据电池板规范生成 DSI84寄存器编程值。

    我仍然想测量 DSI CLK、以了解在这种情况下切换到 DSI CLK 为何不起作用。

    谢谢

    David