This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐电压监控芯片:

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928232/please-recommend-voltage-monitoring-chip

主题中讨论的其他器件:TLV803E

设计

请推荐电压监控芯片:
规格如下:工作电压2~5V、检测电压3.0V (大于或等于3V 输出高电平、小于3V 输出低电平)、精度在2%以内、功耗低于5uA、工业级、价格在0.1$以内。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TLV803E

    这应满足您的所有要求

    谢谢