This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:SCL/SDA 引脚

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194939/lmh1297-scl-sda-pins

器件型号:LMH1297

各位专家:

美好的一天!

在数据表中、LMH1297 SMBus SCL 和 SDA 信号为开漏信号、需要外部上拉电阻器。

您能否告诉我们 LMH1297的 SCL/SDA 引脚所需的外部上拉电阻器值。

提前感谢您的支持。

此致、  

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    2K 到5K 欧姆。

    此致、Nasser