This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:USB 2.0电气合规性测试- HS US 信号质量

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194188/pcm2900c-usb-2-0-electrical-compliance-test---hs-us-signal-quality

器件型号:PCM2900C

使用 PCM2900C 进行 USB 2.0合规性测试。

USB-IF 测试工具(XHCI HSETT)可识别器件、但 test_packet 命令不成功。

我听说可能没有 test_packet 处理程序。

您能否告诉我此问题是否有原因或解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花些时间与内部团队确认解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taishi、

    我们的团队在使用 USB-IF 工具及其操作方面的信息不是很充分、我建议 向一个更频繁地测试 USB 合规性(如接口 USB)的团队提出一个一般 USB-IF 工具的使用方法问题。