This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:上行端口速度

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194664/tusb2046b-upstream-port-speed

器件型号:TUSB2046B

您好!

我对 USB 设计相当陌生、我正在寻找一个集线器来将4个全速器件连接到主机。 我不理解以下几点: 从下行端口到主机的吞吐量受到上行端口线速的限制、因此、如果我有4个下行器件都尝试以接近最大速度(例如10Mbps)的速度将数据推送到主机 、我将需要大于全速上行吞吐量。 总之、该器件上的上行端口能否处理以恒定10Mbps 数据速率运行的4个下行全速端口(暂时忘记开销、假设图中包含这一点)

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 TUSB4041、因为 TUSB2046b 可能无法检测到新键盘或鼠标的肥皂。

    此致

    Brian