This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:替代产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194073/tusb319-q1-alternative

器件型号:TUSB319-Q1

各位专家:

我们需要您的帮助来寻找最接近 的 TUSB319-Q1替代器 件、但具有至少24V 的集成降压转换器。
USB Type C 和电力输送以及在可能的情况下在一个芯片中实现完全通信。

这是我们客户的要求、我没有找到。 我真的希望你能在这个问题上帮助我。  

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森:

      我们只有 CCC 控制器不支持电力输送。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的确认。

    此致、

    Jonathan