This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:关于从修订版本 D 更改为修订版本 E

Guru**** 2901870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193808/max3243e-about-changes-from-rev-d-to-rev-e

器件型号:MAX3243E

大家好、

 

我在数据表修订版本 E 的4修订历史记录中找到了以下注释

>在说明中将"250kbit/s "更改为"500kbit/s

 

但是、数据表中的 Rev D 和 Rev E 之间没有差异。

此评论是否为拼写错误?

 

如果没有、请告诉我有哪些变化。

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    因此、在 REV D 中-在说明部分中、它表示"高达250kbits/s"、而不是特性部分-这应该在修订版 E 版本中更新-但它不是它仍然显示为250kbits/s

    感谢您将此问题提请我们注意、因为这似乎没有发生变化。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我有两个问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我知道“说明中的“从250kbit/s 更改为500kbit/s”是正确的信息,但“说明中的250kbit/s”尚未修复。

    我的理解是否正确?

    如果是、您会更正数据表吗?

     

    [第2季度]

    我了解 Rev D 和 Rev E 数据规格没有变化。

    (因此、您只需更改数据表中的说明即可。)

    我的理解是否正确?

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    1.是的、您的理解是正确的-我们的数据表更改了"任务列表"中注明了这一点; 由于列表中当前有很多内容、并且规格表正确-未进行修订、其描述比性能保证更具市场营销性。因此、它的优先级可能略低。  

    2.是-器件之间的数据速率规格没有变化-只是说明是指最小值。保证数据速率不是典型值、而是目的值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏