This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:关于数据表修订版 E (旧版本)的"热性能信息"

Guru**** 2956990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193696/sn75179b-about-thermal-information-of-datasheet-rev-e-old-version

器件型号:SN75179B

大家好、

 

目前、我使用的是 SN75179BPSR。

您可以向我发送数据表修订版 E (旧版本)的“热性能信息”吗?

 

我收到了一个 PCN。

(注释:已更改热性能信息表)

但是、我没有旧的数据表、因此我无法确认差异。

 

顺便说一下、我有1998年6月修订的数据表。

但是、我认为这不是修订版 E

因为新数据表(修订版 F)中的修订版 E 是2008年6月,并且没有 PS 封装热性能信息。

我的理解是否正确?

非常感谢您的验证。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    因此、似乎存在链接问题- 1998年6月修订版 E 是修订版 E 的正确版本-这是更新的数据表。   

    旧数据表中未包含 PS 封装的热性能信息。 我们当前的标准包括器件的热性能信息、因此热性能信息已更改、现已列出。 这是添加到新材料数据表的其他信息-我们的旧材料未指定该值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

     

    感谢您的快速回复。

    因此、我理解"2008"是一个排印错误。

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的、这似乎是一个拼写错误、因为上次修订是在1998年、而不是2008年。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    隐藏