This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1178:SO 封装和 DIP 封装之间的电气规格差异

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194101/sn75als1178-electrical-specification-difference-between-so-package-and-dip-package

器件型号:SN75ALS1178

尊敬的专家:

我的客户正在评估 SN75ALS1178NSR (SO 封装)和 SN75ALS1178N (DIP 封装)。

他们有问题,如果你能提出建议,我将不胜感激。

--

由于 SN75ALS1178NSR (SO 封装)不可用、因此在评估 SN75ALS1178N (DIP 封装)是否可用于我们的设备时无法进行通信。

我们考虑了这个原因。

(1) DIP 封装的封装尺寸更大、并且接合线的接线更长、因此我猜到时序会延迟。
是这样吗?

(2)另一方面、数据表具有相同的时序调节、

我们认为 DIP 封装分布在该规范中较慢的一侧、SO 封装分布在较快的一侧。

此假设是否正确?

请告诉我您还能想到什么。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    1、数据表仍然限定了所有封装-我们没有根据时序参数区分封装。 很可能会有一些微小的变化-但封装寄生效应不会显著降低器件的速度、并且仍将受到具有较大封装的数据表的限制。  

    是的、时序规格将所有封装都绑定在一起-较大的封装确实可能会稍微慢一点、但当查看此器件的数据速率时、差异将是微不足道的、并且仍然受数据表的限制。

    如果应用将在最坏的情况下工作、则切换到更大的封装版本实际上不应该存在问题(除了由于封装较大而导致的布局变化之外)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的意见。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一