This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:是否可以在 TMDS171本身上将 HDMI 信号转换为 DVI 信号?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193886/tmds171-is-it-possible-to-convert-hdmi-signals-to-dvi-signals-on-the-tmds171-itself

器件型号:TMDS171

大家好、团队成员

请告诉我以下信息。

是否可以在 TMDS171本身上将 HDMI 信号转换为 DVI 信号?

连接到 TMDS171前端的源只能产生 HDMI 信号。

如果可以进行转换、您能告诉我们如何设置它吗?

此致。

Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    HDMI 在电气上与 DVI 相同、因此 TMDS171无需特殊配置即可从 TMDS 转换为 DVI。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您的回复。

    我们希望转换 HDMI 和 DVI 信号之间的协议。

    是否可以转换协议?

    (连接到 TMDS171前端的源只能产生 HDMI 信号。)


    此致

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    我的理解是 HDMI 和 DVI 之间的视频格式相同、除了 HDMI 支持音频、但 DVI 不支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您的回复。

    正如您所说的、视频格式是相同的。

    除了视频格式之外、我还想禁用 InfoFrame 等、它使用数据通道将分辨率信息和其他信息从源设备发送到接收设备。

    TMDS171能否仅控制 HDMI 信号的电气部分?

    此致

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    正确、TMDS171仅是重定时器、只能提供信号补偿或 HDMI 信号的电气部分。 它无法控制 HDMI 协议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复。
    我将把它用作 HDMI 信号的重定时器。

    感谢您的所有建议。

    此致。
    Maru