This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-EP:SN65HVD1050应用问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, SN65HVD1050-EP, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193816/sn65hvd1050-ep-sn65hvd1050-application-issue

器件型号:SN65HVD1050-EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1050TCAN1057A-Q1

大家好、

我的客户使用 SN65HVD1050替代  NCV7351D10R2G。 但现在测试已经在实验室中进行了。

交付给客户进行测试。 在长时间测试中、器件将损坏引脚5。 IC 仅在引脚5损坏后恢复20R。

您是否有任何改进此问题的想法?  可能是 ESD 原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    感谢您将此内容引入 E2E。 您能否详细说明客户正在执行的测试类型? SN65HVD1050-EP 上的引脚5在其原理图中是如何连接的? 它看起来 NCV7351D10R2G 引脚5没有连接、因此如果它们不将其与该器件搭配使用、也不应在 SN65HVD1050-EP 上使用。

    另请注意、SN65HVD1050-EP 是一款非常旧的器件、专用于扩展温度范围的应用。 NCV7351不具有该扩展温度范围、TI 的更新器件具有与 TCAN1057A-Q1相同的功能。 如果可能、我们应让客户使用该器件、除非他们需要扩展温度范围。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户需要引脚5功能的1/2 VCC。 似乎没有太多具有此类功能的产品。  

    您对此问题有什么建议吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有较旧的 SN65HVDxxx 收发器具有此功能。

    较新的 THVDxxx 器件不需要它: [FAQ] CAN 收发器 SPLIT 引脚

    如果客户真的需要、可以使用分压器生成它;下面是 SN65HVD1050数据表中的内容:

    损坏的唯一合理原因是该引脚上存在过压/欠压。 VREF 与其他总线引脚一样受到保护、因此我没有理由只损坏该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    这里的 Clemens 是正确的、除了较新的 TCAN 器件、而不是 THVD、不需要它。 产生此基准电压的主要原因是通过驱动更强的共模信号来帮助实现 EMC。 对于较新的 TCAN 器件、EMC 测试通过、而无需使用这种更强大的共模。

    为了补充 Clemens 的说法、客户为什么需要此功能? 是的、最可能的损坏原因是过压。 从您分享的原理图中、我无法判断引脚5实际连接到了哪个位置。 您能对此进行澄清吗?

    此致、

    Eric Hackett