This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网端口无法通信

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193724/dp83822i-the-ethernet-port-cannot-communicate

器件型号:DP83822I

以太网端口无法通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haojie,

    您能详细解释一下您的问题吗? 解释您的应用? 注意到了哪些问题?

    这里共享的上一个主题是眼图波形校正。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络端口的 LED 指示灯不会不时亮起,并且网络端口的 ping 失败(计算机网络端口的握手失败)e2e.ti.com/.../ECG12S1_2D00_PHY_5F00_20230206v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haojie,

    我已附上 DP83822的原理图检查清单、请用您的疑问填写检查清单、我将对其进行审核并提供反馈。

    DP83822-Schm_Checklist_StrapTool.xlsx

    [引用 userid="551904" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193724/dp83822i-the-ethernet-port-cannot-communicate/4501036 #4501036"]网络端口的 LED 指示灯不会亮起,并且网络端口的 ping 失败(计算机网络端口的握手失败

    该器件连接到哪个链路合作伙伴?

    当网络端口上的 LED 亮起且没有它时、您可以共享 DP83822的寄存器转储吗?

    谢谢、
    Rahul