This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:时钟扩展

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194388/pca9534-clock-stretching

器件型号:PCA9534

各位专家:

我们需要您的帮助。  

I2C 规范允许从器件在仍忙于处理请求时延长时钟。  PCA9534 (GPIO 扩展器)是否执行过时钟扩展? 提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 如图9-1所示、μ I²C 时钟引脚只是一个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于第二个 Clemens、PCA9534 SCL 通道仅为输入。 PCA9534不能为其他下游控制器(主器件)或目标(从器件)生成时钟。 因此、PCA9534无法拉低 SCL 总线、即输出低电平信号以延长时钟。  

    从技术上讲、I2C 规范不要求将时钟拉伸作为满足 I2C 标准所必需的功能。  

    此致、

    Tyler