This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:DS90UB935-Q1的备选解串器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954, DS90UB935-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB936-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194440/tdes954-alternative-deserializer-for-ds90ub935-q1

器件型号:TDES954
主题中讨论的其他器件: DS90UB935-Q1DS90UB954-Q1DS90UB936-Q1

您好!

我们想要 DS90UB935-Q1的解串器、 是否可以将 TDES954 解串器与 DS90UB935-Q1搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDES954 是一款 V3Link 解串器、这意味着它只应与 V3Link 串行器配对。 DS90UB935-Q1是一款 FPD-Link 串行器、因此 与 TDES954不兼容。 因此、不能将 TDES954解串器与 DS90UB935串行器配合使用。  

    对于 可与 DS90UB935-Q1配对的解串器、我建议您考虑使用 DS90UB936-Q1或 DS90UB954-Q1。 两款器 件均为兼容 DS90UB935-Q1的 FPD-Link 解串器。

    此致、

    Kenneth