This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:逻辑电源电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0204, TRSF3223E, TXU0304, TRS3227E, MAX3227E, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194160/trs3122e-logic-supply-voltage

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0204TRSF3223ETXU0304TRS3227EMAX3227E

我们的要求是具有232收发器、其 FPGA 组的逻辑电平为1.2V、工作速率为921.6 Kbps。 由于我们找不到任何此类组件、我们计划将 TRS3122E 与 TXB0104搭配使用。

您能否确认这种组合是否符合我们的目的?

如果这不符合目的、请建议任何可能的解决方案。

谢谢、
Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将为收发器使用什么电源? 对于3.3V 或5V、有更多选择。

    RX/TX 信号是单向的;TXU0204等单向转换器将更好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划为 TRS3122E 使用3.3V 电源和1.8V 逻辑电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有1.8V 控制信号、则不能使用 TRSF3223E 等3.3V 器件。

    (或者您需要通过转换器路由控制信号。 您实际上需要两个 RX 和两个 TX 信号吗? 如果您只需要1+1、则可以将 TRS3227E/MAX3227E 与 TXU0304搭配使用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您刚才提到 TRSF3223E 可能不起作用、但我 对 TRS3122E 感兴趣

    基本上我需要2TX 和2RX。 我需要将这些线路连接到1.2V 逻辑电平 FPGA 组。

    因此、以下内容应根据您的输入进行工作。 请确认

    TRS3122E :VL =1.8V,VCC =1.8V/3.3V

    TXU0204 :VCCA = 1.2V 且 VCCB = 1.8V

    您还能说明为什么 TXU0204优于 TXB0104吗?

    谢谢、
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRSF3223E 只能与3.3V 控制输入一起工作、即/EN、/FORCEOFF、FORCEON。 您是否需要从1.8V 器件更改它们?

    TRS3122E 将在该配置中工作。 (但我不明白为什么您要使用1.8V 而不是3.3V;FPGA 和 TRS 都不需要它。)

    TXB0104具有自动双向 I/O、具有低输入阻抗和高输出阻抗、因此不适用于上拉/下拉电阻器或长布线/连接器/电缆。 TXU0204等缓冲器件的稳健性要高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、

    听起来、TRS3122E 将在您所需的配置中工作、将逻辑引脚的电压设置为 VL = 1.8V。 以3.3V 电压运行器件。  

    有关 TXB0104与 TXU0204、请参阅 Clemens 的建议。  

    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、

    Tyler