This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:CDR 带宽设置

Guru**** 2914200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194384/ds280df810-cdr-bandwidth-settings

器件型号:DS280DF810

大家好、

我们的客户 在下面有关于 DS280DF810的一些技术问题。

我们如何知道我们需要使用哪种 CDR 带宽/电荷泵设置? 输入信号检测阈值意味着什么? 为什么设置会重叠? 在连续 DFE 适配中、什么是超越计数器? CDR 带宽设置列在程序员指南的7.31中、但我希望了解有关选择最佳频率的更多信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于 CDR 带宽、默认值适用于大多数应用。  如果您发现重定时器由于高输入抖动而丢失 CDR 锁定、则可能需要增加 CDR 带宽。  增加 CDR 带宽也会增加传输到重定时器输出的抖动。

    信号检测阈值是指重定时器"知道"存在信号时所需的 RX 阈值电压。  重定时器中每个通道的大多数信号链都会断电、直到检测到输入信号。  我认为、信号检测阈值是以范围的形式给出的、因为它们取决于器件和用于触发信号检测的信号频率。  尽管如此、默认的信号检测阈值适用于大多数应用。

    DFE 查看超出值是重定时器为确定最佳 TAP 设置而检查的 DFE 抽头值的数量。  如果增加 DFE 会改善眼图、则这将被视为"最佳" DFE 抽头。  然后、重定时器将使 DFE 递增至 Look Beyond 值、并查看这些值是否会改善或降低眼图质量。  如果这些值改善了眼图、这些值将被视为新的"最佳"值。

    谢谢、
    Drew