This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:一种颜色模式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192806/ds90ub941as-q1-one-color-pattern

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的专家:

客户希望仅输出一种具有模式生成的颜色。

他们是否应该为以下寄存器选择1色条? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此代码段是否来自不同的数据表? 我在 DS90UB941AS-Q1数据表中找不到这一点。 对于该串行器 PATGEN、 可以使用 PGCTL_PGCTL_P1寄存 器(地址= 0x64)将其设置为 PATGEN_SEL 位中列出的一种纯色。  

    我搜索过、这可能来自964数据表。 在这种情况下、这将是解串器内部模式生成。
    仅生成一种颜色模式、是的、请将 NUM_CBARS 设置 为00。 964仅适用于 ADAS 应用。

    为此、请按照 图形发生器8.5.6.1代码示例中的步骤操作。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram、

    很抱歉造成混淆。

    对于 UB941和 UB962、客户都需要此功能。

    对于 BU941 PATGEN_SEL 位,是否意味着将其设置为“自定义颜色”并为一种组合颜色配置 PGRS、PGGS、PGBS? 其他设置似乎不是一种颜色。  

    对于 UB962、我应该将 PGEN_FIXED_EN 设置为0、同时将 NUM_CBARS 设置 为00、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为清楚起见、941AS 适用于 IVI、与 UB962不兼容。 您能告诉我962的客户应用是什么?

    对于941AS 串行器 PATGEN、 对于指定的颜色、请使用 PGCTL_PGCTL_P1寄存器:

    例如、 将寄存器0x64设置为0x11以实现稳定的白光输出:
    -启用 PATGEN:将 PATGEN_EN 设置为1
    -禁用色条:将 PATGEN_COLOR_BAR 保留为0
    - 使用 PATGEN_SEL 选择图案。 例如、 01表示白色



    如果 您使用 ALP、则可以使用"图形发生器"选项卡、这会更容易。 例如、在这里、我将 固定图案设置为白色、并且未选中左色条。 您也可以将其设置为自定义并选择自定义颜色。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram、

    客户同时使用 UB941+UB948和 UB953-UB962。

    对于 UB962、他们尝试 NUM_CBARS=0、但没有获得一种颜色输出。

    一些问题:

    1.应该设置 PGEN_FIXED_EN 0还是1?

    2. 是否应将 PGEN_BAR_SIZE 设置为与 PGEN_LINE_SIZE 匹配?

    3.我是否应该处理 BLOCK_SIZE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于一种颜色的 UB962解串器 PATGEN、

    1.将 PGEN_FIXED_EN 设置为1并将 NUM_CBARS 设置为00应提供一种颜色输出

    2. 是、将 PGEN_BAR_SIZE 设置为与 PGEN_LINE_SIZE 匹配

    3、块大小可以保留为3个字节(RGB888)

    这是我在 ALP 上使用的设置:



    此致、
    Ikram