This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD24:了解工作电压

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194298/esd2canfd24-understanding-about-working-voltage

器件型号:ESD2CANFD24
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24

您好!

 在 ESD2CANFD24的数据表中、显示工作电压为24V。 这是否意味着它只能在24V CAN 系统上工作? 如果有5V/12V CAN 系统、它是合适的器件吗?

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件将提供24V 以上的电压保护

    如果您有一个12V 系统、并且您收到20V 的瞬态电压、则您的收发器将看到20V 的电压。(通常、收发器将能够处理此问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我建议查看我们 的 ESD 基础知识、特别是 有关反向工作电压和极性配置的帖子。

    只要钳位电压低至足以避免损坏收发器、ESD2CAN24就可用于保护5V/12V CAN 信号。

    工作电压需要至少为12V、以避免   数据线路上出现错误、在这种情况下、信号低于工作电压(24V)、这不是问题。

    此致、

    Sebastian