This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:PCIe Gen 4/5 1:2多路复用器参考

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194867/tmuxhs4212-pcie-gen-4-5-1-2-mux-consult

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

客户正在寻找 PCIe 第4代和第5代 SPDT 开关器件。 我看到  TMUXHS4212在 D/S 中仅列出 PCIe 4 这里是否支持 PCIe 第5代? 如果不是、您是否有另一个要推荐的选项? 非常感谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它不支持 PCIe Gen5。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们还有其他合适的器件值得推荐吗?  

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有第5代多路复用器/多路信号分离器 DS320PR412或421。