This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:SN65LBC180DR、SN65LBC180ADR 和 THVD1552DR 之间的差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195108/sn65lbc180-difference-between-sn65lbc180dr-sn65lbc180adr-and-thvd1552dr

器件型号:SN65LBC180
主题中讨论的其他器件:THVD1552

请告诉我 、SN65LBC180DR、SN65LBC180ADR 和 THVD1552DR 之间有何区别?

我希望比较表的信息能在芯片上有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    它们都是不同的器件-具有规格、但它们非常相似-然而、性能最强的器件是 THVD1552。

    请参阅下面的比较规格表、第2、3、4列是适用的最小规格值、第5、6、7列是适用的典型值、第8、9、10列是最大规格值。   

    不适用-表示这不适用于参数或器件。

    未指定意味着可以对其进行测量、但我们未指定值。  

    参数 最小 SN65LBC180DR 最小 SN65LBC180ADR 最小 THVD1552DR 典型 SN65LBC180DR 典型 SN65LBC180ADR 典型 THVD1552DR 最大 SN65LBC180DR 最大 SN65LBC180ADR 最大 THVD1552DR
    器件特性
    建议 VCC 4.75伏 4.75伏 4.5V 5V 5V 5V 5.25V 5.25V 5.5V
    温度范围 -40C -40C -40C 不适用 不适用 不适用 85°C 85°C 125°C
    双工 不适用 不适用 不适用 完全 完全 完全 不适用 不适用 不适用
    建议 VID:输入差分电压 -6V -12V -15V 不适用 不适用 不适用 6V 12V 15伏
    VCM:共模输入电压范围 -7V -7V -15V 不适用 不适用 不适用 12V 12V 15伏
    VIH 2V 2V 2V 未指定 未指定 未指定 VCC VCC VCC
    版本 0V 0V 0V 未指定 未指定 未指定 0.8V 0.8V 0.8V
    ICC -器件完全启用 未指定 未指定 未指定 未指定 8.5mA 700uA 未指定 15mA 1mA
    ICC -器件已禁用 未指定 未指定 未指定 未指定 500uA 100nA 3mA 1mA 1uA
    ICC - TX 关闭时 RX 未指定 未指定 未指定 未指定 4.5mA 400uA 5mA 7.5mA 630uA
    ICC - TX 打开 RX 关闭 未指定 未指定 未指定 未指定 5.5mA 400uA 5mA 9mA 620uA
    ESD 规格
    HBM (所有引脚) 不适用 未指定 未指定 不适用 未指定 未指定 +/-4kV 未指定
    HBM (总线引脚+ GND) 未指定 不适用 未指定 未指定 不适用 未指定 未指定 +/-15kV +/-30kV
    HBM (非总线引脚) 未指定 不适用 未指定 未指定 不适用 未指定 未指定 +/-3kV +/-8kV
    CDM 不适用 不适用 未指定 不适用 不适用 未指定 1.5kV +/- 1.5kV +/- 1.5kV
    毫米 不适用 不适用 未指定 不适用 不适用 未指定 400V 400V +/-200V
    IEC 61000-4-2空气间隙 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 +/-25kV
    IEC 61000-4-2接触 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 +/-18kV
    IEC 61000-4-4 EFT 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 +/-4kV
    热性能规格
    RΘJA μ A 不适用 不适用 不适用 93.2 C/W 93.2 C/W 88.0 C/W 不适用 不适用 不适用
    RΘJC Ω(顶部) 不适用 不适用 不适用 47.5 C/W 47.5 C/W 45.4 C/W 不适用 不适用 不适用
    RΘJB μ A 不适用 不适用 不适用 49.4 C/W 49.4 C/W 44.1 C/W 不适用 不适用 不适用
    ψJT μ A 不适用 不适用 不适用 11.2 C/W 11.2 C/W 11.3 C/W 不适用 不适用 不适用
    ψJB μ A 不适用 不适用 不适用 48.9 C/W 48.9 C/W 43.7 C/W 不适用 不适用 不适用
    驱动器电气规格
    |VOD|:差分输出电压幅度(54 Ω 负载)   1.1V 1.1V 1.5V 2.5V 1.5V 2.7伏 5V 3V 未指定
    Δ|VOD|:差分输出电压幅度变化 -200mV -200mV -200mV 未指定 未指定 未指定 200mV 200mV 200mV
    VOC:共模输出电压 1V 1.8V 1V 2.5V 2.4V 2.5V 3V 2.8V 3V
    Δ|VoC|:共模输出 电压幅度变化 -200mV -100mV -200mV 未指定 未指定 未指定 200mV 100mV 200mV
    IOS:输出短路电流(VCM 在-7V 至12V 范围内)* THVD1552的范围为-15V 至15V -250mA -250mA -250mA 未指定 +/-70mA 未指定 250mA 250mA 250mA
    接收器电气规格
    VIT+:正向差分阈值 未指定 未指定 VIT+必须是 VHYS 高于 VIT - 未指定 未指定 -85mV 200mV 200mV -20mV
    VIT-:负向差分阈值 -200mV -200mV -200mV 未指定 未指定 -135mV 未指定 未指定 VIT-必须是 VIT+下的 VHYS
    VHYS:滞后电压(VIT+- VIT-)   未指定 未指定 未指定 45mV 50mV 50mV 未指定 未指定 未指定
    VOH 3.5V 4伏 4伏 4.5V 4.9V 4.7V 未指定 未指定 未指定
    音量 未指定 未指定 未指定 300mV 100mV 200mV 500mV 800mV 400mV
    总线输入电流 VIN = 12V;VCC = 5V 未指定 未指定 未指定 700uA 400uA 75uA 1mA 1mA 125uA
    总线输入电流 VIN = 12V;VCC = 0V 未指定 未指定 未指定 800uA 500uA 75uA 1mA 1mA 125uA
    总线输入电流 VIN =-7V;VCC = 5V -800uA -800uA -130uA -500uA -400uA -75uA 未指定 未指定 未指定
    总线输入电流 VIN =-7V;VCC = 5V -800uA -800uA -130uA -500uA -300uA -75uA 未指定 未指定 未指定
    驱动器开关规格
    TD (OD):差分输出延迟时间 7ns 2ns 5ns 12ns 6ns 10ns 18ns 12ns 16ns
    驱动器脉冲偏移:tsk (p)(TX) 未指定 未指定 未指定 未指定 0.3ns 未指定 未指定 1ns +/-3.5ns
    TT (OD):差分输出转换时间 5ns 4ns 1ns 10ns 7.5ns 2ns 20ns 11ns 6ns
    TPZH:输出使能时间至高电平 未指定 未指定 未指定 未指定 12ns 10ns 35ns 22ns 22ns
    TPZL:输出使能时间至低电平 未指定 未指定 未指定 未指定 12ns 10ns 35ns 22ns 22ns
    TPZH (II):从关断状态到高电平的输出使能时间 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 2美制 未指定 未指定 4美制
    TPZL (II):从关断状态到低电平的输出使能时间 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 2美制 未指定 未指定 4美制
    TPHZ:高电平的输出禁用时间 未指定 未指定 未指定 未指定 12ns 10ns 50ns 22ns 22ns
    TPLZ:从低电平开始的输出禁用时间 未指定 未指定 未指定 未指定 12ns 10ns 35ns 22ns 22ns
    接收器开关规格
    TPHL:传播时间从高到低(RX) 11ns 7ns 5ns 22ns 13ns 10ns 33ns 20ns 16ns
    TPLH:传播时间从低电平到高电平(RX) 11ns 7ns 5ns 22ns 13ns 10ns 33ns 20ns 16ns
    TP (SK):脉冲偏斜(RX) 未指定 未指定 未指定 3ns 0.5ns 未指定 6ns 1.5ns 2ns
    TT:转换时间(RX) 未指定 未指定 未指定 5ns 2.1ns 3ns 8ns 3.3ns 6ns
    TPZH:输出使能时间达到高电平(RX) 未指定 未指定 未指定 未指定 30ns 55ns 35ns 45ns 90ns
    TPZL:输出使能时间至低电平(RX) 未指定 未指定 未指定 未指定 30ns 55ns 30ns 45ns 90
    TPZH (II):从关断状态到高电平的输出使能时间 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 3美制 未指定 未指定 8美制
    TPZL (II):从关断状态到低电平的输出使能时间 未指定 未指定 未指定 未指定 未指定 3美制 未指定 未指定 8美制
    TPHZ:高电平(RX)的输出禁用时间 未指定 未指定 未指定 未指定 20ns 8ns 35ns 40ns 18ns
    TPLZ:低电平(RX)的输出禁用时间 未指定 未指定 未指定 未指定 20ns 8ns 30ns 40ns 18ns

    如果您有任何其他问题、请告诉我-此表列出了最重要的功能差异。  

    最棒的

    Parker Dodson