This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:从自动断电切换到正常运行时的输出时间。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194655/max3221-about-the-time-to-output-when-switching-from-automatic-power-down-to-normal-operation

器件型号:MAX3221

大家好、

我想了解一下自动断电。

您能告诉我 从自动断电切换到正常运行时的输出时间吗?  
我认为自动断电通过输入信号切换到正常模式。

我想知道我是否需要一个虚拟信号来将其唤醒。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    当器件保持无效信号状态超过30us 后、器件将进入自动断电模式。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢你的答复。
    否、  
     我想知道、恢复自动断电模式后、输出恢复所需的时间。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    当接收器上出现任何有效信号时、MAX3221退出掉电状态。 虽然由于 RS-232数据速率较慢、我们在数据表中很可能未明确指定此值、但我认为时序类似于输出启用/禁用时序规格、通常为~200ns。 唯一确切地知道的方法是对输入和输出进行示波、以查看断电状态后的时间差。

    此致、

    Tyler