This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:S 参数是非无源的

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186078/tmuxhs4412-s-parameters-are-non-passive

器件型号:TMUXHS4412

 TMUXHS4412的 S 参数模型在18.65GHz 附近为非无源器件。

这在无源多路复用器上很难相信:

请提供更好的设计数据。

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下我们是否有更多数据。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有其他数据。 可能需要重新参加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    要在我们的设计中使用 TMUXHS4412、需要新的正确数据。

    您还可以进行高达24GHz 的新测量? PCIe 16GT/s 合规性仿真将需要这种方法。

    谢谢、此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将尝试。

    此致

    Brian