This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:支持的光学模块问题?

Guru**** 1777770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS560DF810, DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194106/ds250df410-supported-optical-module-question

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS560DF810DS280DF810

DS250DF410:是否支持以下4个光学模块?

  • 100g:C2M 的100g、CAUI-4 (波特率:25.78125GBd)和 GAUI-4 (波特率:26.5625GBd)?
  • 50g:C2M 的50g、LAUI-2 (波特率:25.78125GBd)和 GAUI-2 (波特率:26.5625GBd)?

感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF410支持 IEEE 芯片到芯片和芯片到模块接口、每通道以25.78125GBd NRZ 速率运行。 但它不支持26.5625GBd PAM4。 对于 PAM4支持 、TI 提供了 DS560DF810重定时器器件型号。 请参阅下面的链接。

    https://www.ti.com/product/DS560DF810

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    此器件是否支持以下拓扑?

    (-(25.78125GBd NRZ *2lan)-重定时器-(26.5625GBd NRZ*2lan)- MODULE QSFP28)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSS560DF810支持齿轮箱功能、可将2个25.78125GBd NRZ 通道转换为1个26.5625GBd PAM4通道。 请参阅以下数据表 texrt:

    DS560DF810配有一个位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱、适用于简单的 NRZ 至 PAM4或 PAM4至 NRZ
    主机和模块之间的转换。 齿轮箱能够聚合一对高达28.9的 NRZ 输入
    将 GBD 分为一个28.9GBD PAM4输出、并将单个28.9GBD PAM4输入解聚为一对28.9
    GBD NRZ 输出。

    表8-1. 变速箱工作模式

    模式(1)

    输入

    输出

    注释

    位多路复用器

    来自 RXA 和 RXB 的两个 NRZ 数据流、运行速度高达28.9GBD NRZ

    一个 PAM4灰度编码数据流、波特率相同

    PAM4输出可在 TXA 或 TXB 上驱动。

     

    位去复用

    来自 RXA 或 RXB 的一个 PAM4数据流、运行速率高达28.9GBD 灰度编码 PAM4

    以相同波特率传输两个独立的 NRZ 数据流

    在 TXA 和 TXB 上驱动 NRZ 输出。

     

    位串行器

    来自 RXA 和 RXB 的两个 NRZ 或 PAM4数据流、工作频率高达14.45 GBD

    一个数据流、波特率加倍、保持输入调制类型(NRZ 或 PAM4)

    输出(NRZ 或 PAM4)可在 TXA 或 TXB 上驱动。

     

    位解串器

    来自 RXA 或 RXB 的一个 NRZ 或 PAM4数据流、工作电压高达28.9GBd

    保持输入调制类型(NRZ 或 PAM4)、两个独立的数据流的波特率为波特率的一半

    输出(NRZ 或 PAM4)在 TXA 和 TXB 上驱动。

    (1) 重定时器齿轮箱支持用户可配置的 NRZ 到 PAM4和 PAM4到 NRZ 映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我想对上述答复作一修正。  在与 Rodrigo 进一步讨论 DS560DF810齿轮箱行为后、我们认为该齿轮箱仅支持 NRZ 和 PAM4之间以恒定波特率进行转换。  例如、2 x 25.78125 GBD NRZ <-> 1 x 25.78125 GBD PAM4、或 2 x 26.5625 GBD NRZ <-> 1 x 26.5625 GBD PAM4可用于此器件、但无法在25.78125 GBD 和26.5625 GBD 之间进行转换。

    数据表中的下表也支持这一点。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS250DF410是否支持 26.5625GBd NRZ (非 PAM4)?  我假设 DS280DF810可以支持、但 DS250DF410不支持? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    是的、正确答案、DS250DFx10不会锁定到26.5625 GBD NRZ、因为这超出了 CDR 系统的范围。  DS280DF810支持此功能。

    此外、您的一些问题似乎与另一个主题类似、因此我将其链接起来以供参考。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190947/ds110df410-does-ti-s-retimer-guarantee-that-the-input-serdes-signal-is-at-the-same-frequency-as-the-output-serdes-signal

    谢谢、
    Drew