This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC 引脚#39在没有 VDD 的情况下的行为

Guru**** 2932970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194594/tusb320-how-cc-pin-s-behaviour-without-vdd

器件型号:TUSB320
您好!
想将 TUSB320用于没有电池的 UFP 系统、以感应 DFP 的电源能力。 这意味着除了 VBUS 之外、任何 VDD 都不会来自 DFP sensed Rd 之后
TUSB320中的 RDS 是否在没有 VDD 的情况下终止 CC 线路? 数据表图8-11中的二极管 D1似乎很受此类使用的影响。
当然、可以配置分立电阻器和电压比较器的这些功能、但 TUSB320足以实现成本和面积高效的分立式电路。 :-)
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电池电量耗尽模式下、VDD 不可用。 CC 引脚始终默认为电池电量耗尽时的下拉电阻器
    模式。 电池电量耗尽模式意味着:
    UFP 中的 TUSB320、具有5.1 kΩ±20% Rd;连接电缆并提供充电
    UFP 中的 TUSB320、具有5.1 kΩ±20% Rd;未连接(应用可能关闭或具有已放电的电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Brian。
    Ah、数据表的第7.4.3节。 这与没有电池的系统相同。
    再次感谢大家。