This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 2.0驱动功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194558/tusb2046b-usb-2-0-driving-capabilities

器件型号:TUSB2046B

您好!

我正在考虑将 TUSB2046B 用于距离下游器件~5m 的 USB 2.0集线器应用。 据我了解、5m 是 USB 规范规定的最大距离限制。  

 TUSB2046B 是否能够驱动长达5m 的下行 USB 端口?

如果是、数据表中是否会捕获这种情况?

在鉴定过程中是否在任何时间点进行了测试、以作为客观证据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046B 应使用5个轮胎支持5m 距离。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉... 轮胎是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 指5级员工。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢!