This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:TI's 重定时器是否保证输入串行器/解串器信号的频率与输出串行器/解串器信号的频率相同?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS110DF410, DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190947/ds110df410-does-ti-s-retimer-guarantee-that-the-input-serdes-signal-is-at-the-same-frequency-as-the-output-serdes-signal

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF410DS250DF810DS280DF810

DS110DF410和 DS250DF410是否支持这些功能?

1 μ s、的重定时器是否保证输入串行器/解串器信号与输出串行器/解串器信号的频率相同?

2、芯片在内部是否实现了以下功能:通过 CDR 恢复输入串行器/解串器、通过内部 PLL 去抖、然后将其发送到相应的输出端口以生成串行器/解串器信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    我建议从数据表中阅读此部分、该部分应能回答您的问题。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas;

    此 消息 并不指定输出信号是否与输入信号频率完全相同。它 只是描述 了去抖和 VCO 频率设置的方式  ,您可以  再次查看一下吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    输出信号频率是 VCO 频率、它要么锁定到输入信号位转换的平均到达时间、要么由用户手动设置。 在这两种情况下、输出信号仅在 VCO 频率锁定到输入信号时才存在、因此输出信号频率与输入信号频率相同。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯;

     DS250DF410与 DS110DF410是否相似、 输出信号频率与输入信号频率相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    是的、我们所有的重定时器和转接驱动器都具有与输入信号频率相同的输出信号频率。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯;

    非常感谢您的答复,这里还有另外一个问题, 请您帮助确认。

    DS250DF410:它是否支持以下4个光学模块?


    1、100G:100G C2M 是否支持 CAUI-4 (波特率:25.78125GBd)和 GAUI-4 (波特率:26.5625GBd)?


    2、50G:50G C2M 是否支持 LAUI-2 (波特率:25.78125GBd)和 GAUI-2 (波特率:26.5625GBd)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    数据表的"典型应用"部分显示了 DS250DF410支持100GbE 和50GbE 前端口应用的示例。 数据表还特别提到了对 CAUI-4的支持。 假设信令要求与 CAUI-4类似、我希望 DS250DF410也支持其他3个光学模块。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas;

    DS250DF410和 DS250DF810速率25.8G 与 DS280DF810 (28.4G)相比有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    这3个器件之间的主要差异如下:

    • DS250DF410:4通道重定时器、支持数据速率20.2752 - 25.8Gbps 和子速率
    • DS250DF810:8通道重定时器、支持数据速率20.2752 - 25.8Gbps 和子速率
    • DS280DF810:8通道重定时器、支持20.2Gbps 至28.5Gbps 的数据速率和子速率

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除差饷外,还有其他特别的差异吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    不可以、它们是运行在不同数据速率范围内的非常相似的器件。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯;

    1、DS250DF810、DS250DF410用于100G CR 场景(DAC 电缆100G 出电池板)、实际成功的应用场景电缆有多少米?

    2、DS250DF410是否支持以下模式:host -(25.78125GBd NRZ *2lan)-retimer (DS250DF410)-(26.5625GBd NRZ*2lan)-module (QSFP28)?如果不支持、是否有合适的参考设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    DAC 电缆应用很难提供特定的覆盖范围、因为它在很大程度上取决于所用电缆的插入损耗曲线。 如果您有适合您考虑的电缆的模型、我可以为 DS250DF410提供 IBIS 模型、以便您可以对链路进行仿真。

    我相信您的第二个问题已经在以下主题中得到了解答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194106/ds250df410-supported-optical-module-question

    最棒的

    卢卡斯