This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:有关 TPD1E10B06 TVS 二极管的查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, TPS25947, TPS25947EVM, TVS1801, TVS1800, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193779/tpd1e10b06-inquiry-about-tpd1e10b06-tvs-diode

器件型号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS25947EVMTVS1801TVS1800TVS2200

您好、TI 专家

客户公司对于选择具有浪涌功能的 TVS 器件有疑问。


Q1)我能否确认 TPD1E10B06在 IEC 61000-4-5的测试级别中对应的电平?


Q2) TPD1E10B06数据表显示90W、6A、但测试电平以 kV 为单位、因此我不理解。 我应该使用多少瓦来满足每个级别?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    该 器件的 IEC 61000-4-5级别将低于1级。   

    我们使用40欧姆耦合网络进行大多数浪涌测试。 使用欧姆定律 V=IR、我们可以得到脉冲的电压。 在本例中、6A * 42 Ω= 252V  

    2.额定功率取决于所使用的耦合网络。 当谈到浪涌时、主要规格将是器件能够承受的峰值脉冲电流、而不是浪涌脉冲发生器输出端耗散的功率。

    峰值脉冲功率和峰值脉冲电流额定值为您提供钳位电压。 功率公式为 P = IV、本例中的电压是二极管的钳位电压。 90W/6A = 15V

    我建议阅读有关 浪涌、 解密浪涌保护的最新应用手册。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian

    感谢您的快速响应。

    客户有其他问题。

     μs)为了满足表中的4类要求、我是否应该选择 IEC61000-4-5 (8/20 μ s)规范为100A 或更高的产品?

    Q2) 是否可以推荐满足3类和4类要求的 TVS 二极管?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    是对于 IEC 61000-4-5、该电平需要至少96A 的峰值脉冲电流额定值、且耦合网络为40欧姆(数据线路浪涌)。  

    遗憾的是、目前我们没有任何3类或4类额定器件。 3类和4类浪涌额定值 具有非常高的能量 、大多数应用不需要这种保护级别。 我们额定电流最高的浪涌二极管的峰值脉冲电流额定值为43A、采用42欧姆耦合网络。  

    我是否可以知道这里是什么应用?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sebast

    感谢您的快速回复。

    客户的应用如下。

    -应用:工业设备(PDA)
    -使用 TPS25947 (电子保险丝)
    -输入:12V

    客户 有其他疑问。

    在 TPS25947EVM 的电路图中、TVS 二极管(SMBJ16CA_Littelfuse)应用于 Designator_D5。
    但是、SMBJ16CA 的封装尺寸(5.59 x 3.94mm)大于 IC、因此很难应用。
    我想在应用时采用适合 TPS25947的小型封装尺寸(例如2.0mmx2.0mm)。 是否有您可以推荐的器件?

    1000μs 20μs TVS 二极管、仅指示10/μ s 或8/k Ω 值中的一个。

    1000μs SMBJ16CA、只有10/μ s 的相关信息、没有8/20us 的相关信息、因此我想检查3类和4类的浪涌规格。

    我想知道下表中标记为黄色的器件。 如果有转换公式、请分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

     TVS1801非常适合这种情况、因为 SMBJ16CA 具有双向极性。 它采用 DRV 封装 (2.00mm x 2.00mm)   

    2.我不知道 8/20uS 至10/1000uS 峰值脉冲额定值的任何直接转换公式。  8/20峰值脉冲功率/电流额定值将远高于10/1000额定值。

    所有 TVS 器件的数据表绝对最大额定值表中均提供了10/1000US 峰值脉冲功率额定值。

    钳位电压未使用10/1000US 脉冲进行表征、因此我们没有该数据。  如果 TVS1800或 TVS2200 上需要双向器件、我建议使用 TVS1801。  

    此致、

    Sebastian