This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822HF

Guru**** 2760155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194270/dp83822hf-dp83822hf

器件型号:DP83822HF

早上好!

在原理图中、我们将 PHY KSZ8081MNXIA 替换为 PHY DP83822HFRHBT。

随附了完整方案。

我们有以下问题:

  • TXD0/TXD1/TXD2/TXD3引脚不会移动、它们始终为低电平。
  • TwinCAT 未找到 EtherCAT 节点。

您能帮助我们了解原理图中的不匹配情况吗?

ET1100中有用于与 phy DP83822通信的特定设置?

提前感谢

Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana、

    TXDn 是 DP83822的输入端、是否有方法读取 PHY 的寄存器?

    此外、由于 DP83826可轻松替换 KSZ8081、是否有任何特殊原因使用 DP83826代替 PD83822?

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的早晨

    不可以、无法读取 PHY 寄存器。

      ET1100 (Apllication Note PHY 选择指南)的应用手册中建议使用 DP83822、而 DP83826列表中没有 DP83826。

    此外、DP83822的应用工作温度更高。

    Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana、

    是否有办法检查 ET1100是否正常工作、因为 TXDn 为 ET1100输出、而输入引脚为 PHY? 我的理解是 PHY 正在发送数据、但并未接收任何数据。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul!

    从 et110读取寄存  器时、我们发现两个端口0和1被设置为 EBUS 而不是 MII、但是 ET1100的 P_CONF[0]和 P_CONF[1]的配置是正确的。

    ET1100正在工作、有25MHz 的时钟频率、我们可以从 uC 读取 ET110的寄存器...问题是两个端口的配置。

    我们不明白是哪里有这种恶作不良的。

    作者

    Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul!

    我们解决了这个问题。 PHY 的外部复位电路中存在错误。

    无论如何、感谢您的支持。

    最好的酒店

    Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiziana、

    最好知道问题已解决。

    此致、
    Rahul