This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:在低电平有效时是否有效?

Guru**** 2919010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194121/xio2001-is-be-function-in-active-low

器件型号:XIO2001

大家好、  

好的、我代表客户发布此查询。

 对于引脚'C/be [0]、'C/be [1]'、'C/be [2]'、'C/be [3]'、我们需要知道 be 函数是否也是低电平有效? 还是"C"仅是低电平有效? 对于"C"函数、它将具有与'BE'相同的数字、如"C0/BE0等... ?

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在地址阶段、这些引脚指定命令(C =命令、4位= 16个可能的值、例如读取/写入/配置/存储器/I/O)。
    在数据传输期间、这些引脚指定数据的大小(be =字节使能、一个32位字中为4字节)。

    所有这些都是 PCI 规范规定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。

    "因此、请提供引脚名称、 它将像 c0/be0等

    同时激活 c 和 cn "
     

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个 C 位指定了命令。 有关位模式、请参阅 PCI 规范的第3.1.1节;不能说它们是高电平有效或低电平有效。

    BE 位是字中四个字节的字节使能位;BE0是最低字节、等等 它们为低电平有效。

    这些位由总线主控驱动。 有关详细信息,请参阅 PCI 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的回答。 请参阅客户的反馈。

    "因此 C 上方的条形符号错误、应该仅在上方

    此外、对于 C pBins、它有4个、并且是 C0、C1、C2、C3以及 BE0、BE1、BE2、BE3"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 引脚不是布尔值;是否有条形符号无关紧要。

    C 引脚形成一组;它们始终被视为单个4位单元、而不是独立的。 严格地说,他们没有数字。 但是、如果需要、您可以为它们分配相同的0…3数字。