This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:RS485信号在通过系统传输时发出高脉冲、然后下降到低电平

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195049/thvd1450-rs485-signal-pulsing-high-then-dropping-low-as-it-carries-through-system

器件型号:THVD1450

我目前正在验证使用 THVD1450DRBRRS485缓冲器芯片的 PCB、我面临两个问题。 第一个是切换时的信号将在达到其预期输出值之前的大约10微秒内保持非常高或非常低的脉冲(幅度变化应为3.3V 或更小时大于6V)。 在下图中、看到绿色输入从低电平切换到高电平、黄色输出在达到其大约3.2V 的目标值之前脉冲为高电平。 从3.3V 到0V 的输入下降沿也是如此。

第二个问题是信号在整个系统中无法保持其强度。 此 RS485信号从其原始 PCB 传输到另一个 PCB、但在到达第二个 PCB 时、信号的幅度会下降。 请参见下面的。 在原 PCB 上缓冲器的输出端探测到的输出信号(黄色)的幅度高于在下一个 PCB 上探测到的同一信号(绿色)的幅度。 在此期间、信号失去了大部分强度、并在第三个 PCB 和最后一个 PCB 上继续丢失信号(未图示)。 为什么信号驱动不够强? 我可以做些 什么来解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、包括连接到收发器逻辑和总线的所有器件。 并指定您测量的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Courtney、

    几个问题:

    1.是否可以共享 THVD1450的原理图详细信息及其在系统中的使用方式? 这有助于确定原理图是否符合 THVD1450设计要求。 从总线加载问题可能是问题的一部分-但我无法单独从示波器屏幕中得知。  

    2.您能否说明输出是如何测量的-测量了哪个引脚或测量的是差分电压? 脉冲看起来是意外的、但我想验证连接到输出的内容以及测量位置。  

    3.对于第二个问题-总线的长度以及连接的节点数, 并且总线是否具有标准 RS-485终端(总线的每一端使用120欧姆电阻器端接-每一端有1个电阻器,因此并联电阻为60欧姆(标准允许高达10%的容差,最小值为54欧姆)。 布线和总线负载会使数据信号衰减、并且由于接收器阈值相当小、因此这可能很重要、因此了解实施方案将帮助我确定这是否符合预期以及可以进行哪些改进。

    4.最后-应用所需的目标数据速率是多少-这也会影响信号的衰减  

    请告诉我、以便我可以开始挖掘意外行为、看看我们是否能够找到问题的根本原因。

    最棒的

    Parker Dodson