This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044-Q1 VS TCAN1044V-Q1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195199/tcan1044a-q1-tcan1044-q1-vs-tcan1044v-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V-Q1TCAN1044-Q1TCAN1462V-Q1

> V 器件具有一个 I/O 电压电平转换器。

如果上述说明是正确的、这是有道理的、则 TCAN1044-Q1、TCAN1044V-Q1数据表 SLLSF17B 中有一个拼写错误–2019年8月–2021年10月修订

  https://www.ti.com/product/TCAN1044-Q1?keyMatch=TCAN1044#description  网站上的数据表(第1页、第3节说明)和产品详细信息显示

 "TCAN1044-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能、允许将收发器 I/O 直接连接到1.8V、2.5V、3.3V 或5V 逻辑 I/O。"

 是否缺少 V  IN 器件器件型号? 您能否仔细检查并确认。

我们列出了器件替代器件型号、我希望确保列表中包含正确的器件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    您所包含的句子将器件系列作为一般性注释引用。 也许具体包括这一句中的"V"将会增加更加明确的内容。

    但是的、在8引脚 TCAN 系列中、任何具有"V"的器件都可以访问 VIO 端子、并且需要在该引脚上提供逻辑电源电压、例如 TCAN1462V-Q1。

    TCAN 系列以前包含许多不同的字母后缀、这些后缀表示 器件的不同特性、例如结尾处的"G"、"H"和"V"。 对于我们最近的产品系列、不再使用"H"和"G"等后缀、但仍使用"V"表示逻辑电压转换能力。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、器件 TCAN1044-Q1没有 VIO、 器件  TCAN1044V-Q1具有 VIO。 Unfortutantelly SLLSF17B  datasheed 没有像其他类似数据表明确说明的那样清楚地说明哪个器件具有 VIO 和没有 VIO。  数据表的微小改进可能会有所帮助。