This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000Mbps/全双工固定通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195757/dp83869hm-1000-mbps-full-duplex-fixed-communications

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户正在使用 DP83869HM RGMII 至 Copper。

据我了解、对于1000Base-T 通信和固定1000Mbps/全双工、可以关闭自动协商功能。

如果关闭了自动协商功能并且另一侧使用了1000Mbps/全双工固定通信、我的客户将不会连接。

当然、另一个器件也设置为1000Mbps/全双工固定模式。

此行为是否正确?

您通过1000 Mbps/全双工固定通信实现此目的的技术是什么?

以下内容未进行通信。

将0x0140写入寄存器0h // BMCR

将0x0200写入寄存器9h // GEN_CFG1通告1000Base-T 全双工能力

将0x5008写入寄存器10h // PHY_CONTROL 手动 MDI 配置

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 请允许我继续到2015年2月2日。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    1G 速度需要自动协商。 请启用并宣传此功能。

    此致、

    Gerome