This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-Redriver-EVM:级联多个转接驱动器以实现更长的 USB3电缆长度

Guru**** 2919100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, USB-REDRIVER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195505/usb-redriver-evm-cascading-multiple-redrivers-to-achieve-longer-usb3-cable-length

器件型号:USB-Redriver-EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB501

您好!

我在系统中很难延长 usb3.0电缆长度。

下面是系统的方框图:

在此配置中,USB 端口的读数为 USB 2.1。

我尝试实现总线缆长度约为7-8米。

我尝试配置 EQ、OS、DE 引脚、但仍然得到相同的结果。

这是我第一次使用 转接驱动器、因此我们非常感谢您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了什么转接驱动器?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我基于  TUSB501使用了2个 USB-Redriver-EVM (USB2.0和 USB3.0评估模块)。

    除了我的问题之外、PC 有时会检测到摄像头为 USB3.2、但它不稳定-每隔几秒连接和断开一次。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    级联转接驱动器不适合使用集线器或重定时器。

    寄存器

    Brian