This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:TUSB322和 TUSB321之间的差异

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196228/tusb322i-difference-between-tusb322-and-tusb321

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB321TUSB322HD3SS3212

大家好、

您能否指出 TUSB322和 TUSB321之间的区别?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功能 TUSB321A TUSB322
    VDD 范围 4.5V 至5.5V 4.5V 至5.5V
    使能引脚 不适用 低电平有效
    关断电流 不适用 µA μ A
    UFP 工作电流 µA μ A µA μ A
    UFP 未连接电流 µA μ A µA μ A
    Vconn 1W 支持 是的 是的
    有源电缆检测 是的 是的
    GPIO 模式 是的 是的
    支持400kHz I2C 是的
    1.8V 和3.3V I2C 电平 是的
    电流通过 GPIO 进行通告。 是的。 默认值、中间值、高电平值。 是、仅默认
    通过 I2C 通告电流。 是的。 默认值、中间值、高电平值。
    通过 GPIO 进行电流检测 是的 是的
    通过 I2C 进行电流检测 是的
    仅支持 UFP 是的 可以、通过 I2C。
    仅支持 DFP 是的 可以、通过 I2C。
    DRP (在 UFP 和 DFP 之间交替)支持 是的 是的
    音频附件 是、当 DFP 或 UFP 时。
    调试附件 是、当 DFP 或 UFP 时。
    尝试.SRC 是的
    尝试.SNK 是的
    通过 DIR 引脚实现电缆方向、以控制外部多路复用器 是的 是的
    通过 I2C 寄存器实现电缆方向 是的
    定向至"禁用"状态 是的
    在连接状态下通过 MODE_SELECT 寄存器更改模式 不适用 在连接或未连接状态下均受支持
    I2C 从器件地址 不适用 0x47或0x67
    调试附件 ECR 是的
    ID 引脚故障安全 是的 是的
    VBUS 检测4V 至28V 是的 是的
    电池电量耗尽模式 是的 是的
    集成 USB3.1 2:1多路复用器 否  外部使用 HD3SS3212。 否  外部使用 HD3SS3212。
    DFP 在从 AttachWait.SRC 转换到 Attached.SRC 之前等待 VBUS 低于 VBUS_DET 阈值 是的 是的
    HBM ESD +/- 3KV +/- 3KV
    VCONN 故障引脚行为 在故障条件消除之前置位低电平。 不适用