This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:I2C 规范

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195743/tpd5s116-i2c-spec

器件型号:TPD5S116

大家好、

我的客户正在检查此器件、他发现 VOL 和 VIL 不符合 I2C 规范。

VOL 最大值=0.17×VccA (正式为0.4V)
VIL 最大值=0.082×VccA (0.3xVdd 办公室)

我们是否需要遵循数据表或官方规格? 为什么会有差异?

最棒的
Zeming

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    您能否在此处附加 I2C 规格? 从我的角度来看、这应该是可以的、只要这个参数符合 I2C 规范、这个技术规格只适用于我们的器件。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    请查看以下文档。

    第43页的表10。

    https://web.archive.org/web/20221006073143/http://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    感谢您的分享。

    对于 SCL 和 SDA 的连接器侧(SCL_CON&SDA_CON)、它应该与您共享的内容相同。

    我们的数据表:

    I2C 规格:

    我们的数据表:

    I2C 规格:

    和我们有关 SCL 和 SDA HDMI 侧的数据表(SCL_SYS_SDA_SYS)、它看起来比 I2C 规范小、因此它也符合 I2C 规范、但它们为什么不同、抱歉、我不知道原因。

    正如我之前告诉过您的、这是一个旧器件、我只能从数据表中获得支持、因此很抱歉、我无法解释为什么它们与您不同、但我想它不会影响您的应用。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    这是有道理的、感谢您的确认!