This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:DS125BR401A

Guru**** 2385240 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194669/ds125br401a-ds125br401a

器件型号:DS125BR401A

您好!

我想 在我的新设计中使用 PN DS125BR401A、我有几个问题:

1) 1)能否仅使用端口 B?

2)如果只有端口 B 工作、则端口 A 引脚(IN、OUT、EQA、DEMA)可以保持悬空? 如果不是、我应该如何连接它们?

3) 3)组件寿命是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    [引用 userid="467188" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194669/ds125br401a-ds125br401a ]1)我能否仅使用端口 B?

    是的

    [引用 userid="467188" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194669/ds125br401a-ds125br401a ]2)如果只有端口 B 工作,则端口 A 引脚(IN、OUT、EQA、DEMA)可以保持悬空? 如果不是、我应该如何连接它们?

    我建议使用交流耦合电容和50 Ω 电阻器接地端接输入引脚、以确保在通道上未检测到任何内容。 输出和 EQ 引脚可保持悬空。 我建议为 DEM 引脚选择这些特性组合中的任何一个。

    [引用 userid="467188" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194669/ds125br401a-ds125br401a ]3)组件寿命是多长?

    您可以在质量和可靠性报告中找到寿命信息: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DS125BR401ANJYR

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    就长寿而言、该 PN 的制造计划是什么? 在今后 几年里,他有可能变得自恋?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    据我所知、DS125BR401A 没有停产的计划、对该器件的支持至少应在未来几年继续提供。

    最棒的

    卢卡斯