This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:USB 检测中出现问题

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190581/tusb2046i-issue-in-usb-detection

器件型号:TUSB2046I

未检测到 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更多详细信息吗? 上行或下行流端口? 您可以共享原理图吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在8端口 USB 应用中使用集线器 IC (TUSB2046bvf)、我们在检测集线器 IC 时遇到问题。USB 正在建立 连接、但在一段时间后断开连接、 给出了 USB 器件未被识别的错误、请参阅随附的视频和基本方框图、有关引脚分配和详细信息、请参阅随附的原理图和 layout.e2e.ti.com/.../USB-device-not-recognized.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您将输入信号拆分为两个 TUSB2046?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您能否共享您的邮箱 ID 将共享原理图和详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受 友谊请求并发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与私人消息共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否收到了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、LED (连接到 SUSPEND 引脚)亮起、但仍面临相同的问题、在 USB 连接出错后、USB 设备无法识别。我们认为此问题只有两种可能:1.复位电路 不准确、2.如果主机未正确加载集线器类驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DP/DM 上没有看到27欧姆。

    对于复位、您能否捕获复位和 VCC 3.3V 的波形?

    对于主机驱动程序、您是否尝试了不同的主机、通常这不是问题。

    SUSPEND 为输出、您应将 LED 连接到 GND。

    Alsos 您是否看到过流变低?

    此致

    Brian