This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:可实现16通道 USB3.0集线器的串联连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194000/tusb8041-series-connection-to-achieve-16ch-usb3-0-hub

器件型号:TUSB8041

您好!

我正在设计 USB3.0 - 16ch -集线器 、用于测试自动化目的

在市场上、我发现 TUSB8041 -支持 IC 的4通道 USB 3.0。 我计划使用4xTUSB8041 来存档 16通道 USB3.0集线器。

下面是我的高级方框图。  TUSB8041 在此配置中是否起作用。  

如果没有、您能指导我如何实现 16通道 USB 集线器吗?

此致、

SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计 USB3.0 - 16ch -集线器、用于测试自动化目的。

    在市场上、我发现 TUSB8041 -支持 IC 的4通道 USB 3.0。 我计划使用4xTUSB8041来存档16通道 USB3.0集线器。

    下面是我的高级方框图。 TUSB8041在此配置中是否起作用。

    如果没有、您能指导我如何实现16通道 USB 集线器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 USB2或 USB3集线器吗? 您的方框图仅显示了 USB2。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是更新方框图。 我需要 USB3.0 - 16通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该可以工作、USB 集线器可以支持5层、每层之间的电缆为3m。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    非常感谢、

    我还有一个查询。 能否将 基于 I2C 的 GPIO 扩展器芯片连接到 TUSB8041 - I2C 总线?

     在 TUSB8041数据表中、仅提到 I2C-EEPROM。 取代 EEPROM、我想连接 I2C-GPIO 扩展器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 用于 EEPROM、也可以使用 SMBUZ 更改寄存器。

    此致

    Brian