This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243E:数据表最大数据速率

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195809/trsf3243e-datasheet-max-data-rate

器件型号:TRSF3243E

您好!

有关当前 TRSF3243E 数据表(2022年9月)的说明、第7.1章概述:其内容为"器件以高达500kbit/s 的数据信令速率运行"。

我认为(和希望)应该是"1000kbit/s (请见1个特性)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AP、

    是的、这是错误打印-请参阅驱动器开关特性、因为这些是我们保证的器件值。 (包含在下面、但可在数据表的第7页找到以供参考)  




    在概述部分中错误地确定了压摆率和最大数据速率-感谢您提请我们注意这一点、我将记下此数据表的更正、以防止将来出现这种混淆。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson