This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:有效 VDD 范围(仅限1.1V 或1.05V 至1.2V)?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8042A, TUSB8044A, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195715/tusb8042a-valid-vdd-range-1-1v-only-or-1-05-1-2v

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8020BTUSB8044ATUSB8043A

您能否确认"只要满足最小和最大电源条件、就可以使用1.05V、1.1V 或1.2V 电源。" 有关 VDD 电源轨的声明(来自旧 版 TUSB8020B 的数据表)对于  TUSB8042A 系列(TUSB8042A、 TUSB8043A、TUSB8044A)也有效?

例如、我们能否在 VDD = 1.2V 时安全运行这些集线器 IC 的工业温度范围版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8042A 的建议运行条件允许在0.99V 至1.26V 之间进行任何调节。选择该范围是为了支持1.05V±5%、1.1V±10%或1.2V±5%的电源。