This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:均衡器微调

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194334/ds125df410-equalizer-fine-tuning

器件型号:DS125DF410

您好,

我们需要微调  DS125DF410的均衡器、拓扑如下所示。

BCM 开关-->重定时器--> QSFP+电缆 -->重定时器--> BCM 开关。

我们将 EEPROM 用于 均衡器设置。 请告诉我最好的均衡器微调方法。

 

此致

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您当前的重定时器配置是什么?  您是否遇到位错误?

    对于出口重定时器、如果 BCM 开关和重定时器之间的通道具有低插入损耗、手动设置 CTLE 值可能是有利的。  您可能还需要调整重定时器 TX 以确保 QSFP 端口具有最佳眼图。

    对于入口重定时器、我建议在启用 DFE 的情况下使用调整模式2。  这使得重定时器能够调整 CTLE 和 DFE 以找到最佳均衡器设置。  您还需要调整重定时器 TX、以确保 BCM 开关具有最佳眼图。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、我们有错误、  

    光纤 QSFP+电缆无误、铜质 QSFP+电缆有错误。

    我们将尝试您的建议并 告知您。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    铜质 QSFP+通常具有比光学模块更大的插入损耗。  我希望通过调整模式2来帮助解决这一问题。  请随时更新。

    谢谢、
    Drew