This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:如何使用 UniFlash

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196133/dp83tg720evm-mc-how-to-use-uniflash

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

我正在尝试使用 MSP-EXP430G2更新 DP83TG720EVM-MC 的软件。

用户指南我能够进行 DP83TG720介质转换器评估模块中所述的连接。

我不知道为闪存映像选择什么。

我必须自己在文本文件中编写代码吗?

此致

波多野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TG720EVM-MC 的 MSP 应该已经过预闪存。 您能否检查 PHY ID 以查看是否可以立即读取寄存器? 如果可以、则无需刷写。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无法在 USB-2-MDIO-tool 中找到 PHYID。 
    我想在找到 PHYID 后更改 PMA 测试的测试模式。

    此致

    波多野
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hatano、您好!

    要进行确认、在 DP83TG720EVM-MC 上使用 USB2MDIO、您找不到 DP83867 (PHY ID 0)或 DP83TG720 (PHY ID 8)? 您以前是否以任何方式更改过板载 MSP FW?

    您能否确认您观察到正确的 COM 端口并正确连接跳线的第15节?

    您如何知道无法在 USB2MDIO 中找到 PHYID?

    此致、

    Gerome